Category:

Topteaser

Fem gange længere vandring: verdens første kabel til fritbærende applikationer, der er egnet til SEW-EURODRIVE

Udgivet den: august 16, 2023

Maskiner skal fungere pålideligt døgnet rundt på områder som f.eks. materialehåndtering. Lagerbygningerne bliver større, og de stigende mastehøjder betyder høje krav til kablerne. For at sikre problemfri drift, selv i krævende fritbærende applikationer, har igus udviklet hybridkablet CFSPECIAL.192. Det er det eneste kabel på markedet, der er specielt beregnet til fritbærende applikationer i energikæder, og som er egnet til SEW-EURODRIVE’s MOVILINK DDI. Et højstyrke støtteelement af aramid i kabelkappen giver mulighed for mastehøjder fem gange højere end standardkabler.

Læs mere...

Hurtig opsætning af motorstyringssystemer fra igus: ingen langvarig programmering

Udgivet den: august 10, 2023

Programmeringen af motorstyringssystemer og integrationen i maskinmiljøer tager ofte flere dage og koster flere tusinde euro. En barriere, som den Köln baserede virksomhed igus nu er ved at fjerne. Med de gratis programmer med bevægelseseksempler er det muligt at idriftsætte motorstyringssystemerne i dryve serien på få minutter og forbinde dem med programmerbare logiske styringer (PLC) på højere niveau. Dette er til gavn for både begyndere og professionelle i automatisering.

Læs mere...

Indsamler 10.000 kilo plastaffald: igus støtter Plastic Fischers initiativ

Udgivet den: juli 6, 2023

Hvert år ender millioner af tons plastik i havene. Mere end 1.000 floder vasker det meste plastik fra land ud i havet. Organisationer som Plastic Fischer forsøger at modvirke denne forurening. Siden 2021 har non-profit virksomheden indsamlet og behandlet plastaffald fra floder i Indien og Indonesien. Flodrensningsinitiativet støttes af virksomheder som igus GmbH i Köln, der finansierer indsamlingen af i alt 10.000 kilo plastaffald.

Læs mere...

Er du stadig skeptisk? Test selv den magnetiske detekterbarhed af sfæriske lejer i fødevarekvalitet nu

Udgivet den: juni 29, 2023

I fødevareindustrien skal maskinkomponenter opfylde meget høje hygiejnekrav for ikke at udgøre en sikkerhedsrisiko. Siden 2019 har igus, der er specialist i motion plastics, tilbudt igubal Food Contact (FC), et særligt sfærisk lejesystem fremstillet af højtydende polymerer, der opfylder FDA- og EU 10/2011-kravene til direkte kontakt med fødevarer. Virksomheden udvider nu dette produktsortiment med et nyt dobbeltled. Interesserede, der gerne selv vil se fordelene og kvaliteten af igubal FC serien på forhånd, kan nu bestille en ny gratis prøvekasse.

Læs mere...

igus motion plastics bringer det klassiske airhockeyspil tilbage i rampelyset

Udgivet den: juni 22, 2023

Boring af 4.540 huller med præcision: Praktikanterne på SHW-Werkzeugmaschinen stod over for denne opgave, da de byggede et airhockeybord. For mekanismen i den specielle boremaskine sætter de potentielle industrielle mekanikere og mekatronikteknikere deres fulde tillid til den smørefri motion plastics fra igus. Blandt andet anvendes vedligeholdelsesfrie dryspin føringsskruer og den smørefri drylin W lineærteknologi fra igus.

Læs mere...

Ren, sikker, smørefri: igus præsenterer lineære føringer i hygiejnisk design

Udgivet den: juni 15, 2023

Rengøring med kemikalier er dagligt forekommende for maskiner i fødevareindustrien. Selv den mindste blinde vinkel kan samle fugt og føre til forurening i maskinen. Flere og flere operatører designer derfor dele med vægt på hygiejnisk design. igus er medlem af EHEDG og har udviklet det første lineære føringssystem baseret på retningslinjerne for hygiejnisk design. Ved at bruge FDA-godkendte materialer som den højtydende polymer iglidur A160, højlegeret rustfrit stål og en vaskbar indvendig del af slæden sikres det hygiejniske design.

Læs mere...

igus energiforsyning, den eneste af sin art i verden, gør drejekraner mere sikre

Udgivet den: juni 8, 2023

Energi- og datakabler, der hænger fra drejekraner, udgør ofte en stor risiko. Uforsigtig bevægelse af byrder, gaffeltrucks eller andre drejelige kransystemer i umiddelbar nærhed kan medføre, at de bliver viklet ind og revet af. igus har derfor udviklet guidelok swing, det eneste energiforsyningssystem af sin art i verden. Den kan monteres direkte i T-bommens kontur, og et særligt vippesystem gør det muligt at bruge den til store bomlængder på en økonomisk måde med lavt slid. Dette øger driftssikkerheden betydeligt.

Læs mere...

Maksimal sikkerhed i batteriproduktionen: den første certificerede energikæde til det tørre renrum

Udgivet den: juni 1, 2023

Når de højeste hygiejnestandarder er påkrævet, scorer igus højt med smørefri og slidstærke plastkomponenter til bevægelse. Især batteriproduktion til fremtidens mobilitet kræver særlige miljøforhold, som opnås ved at kombinere tørre rum og renrum. Fraunhofer IPA har udviklet en ny type certifikat til netop disse krav. Energikæden E6.29 fra igus er det allerførste kabelføringssystem, der er blevet testet under tørre renrumsforhold og er nu blevet certificeret med ISO klasse 4.

Læs mere...

Fremover vil gasvarmen forblive slukket

Udgivet den: maj 25, 2023

Ingeniører fra igus bruger nu en simpel teknologi til varmegenvinding. Den opvarmer fabrikker med kølevand fra maskiner, hvilket sparer gasomkostninger og CO2 emissioner. igus gør teknologien tilgængelig online, og alle detaljerne er tilgængelige for andre industrivirksomheder. Hvis alle sprøjtestøbere på verdensplan anvendte denne teknologi, kunne man spare over 1 million tons CO2 og over 548 millioner kubikmeter gas.

Læs mere...

Ny E4Q energikæde med forlængerribber til sikker føring af store slanger

Udgivet den: maj 11, 2023

For at kunne føre store slanger sikkert har igus nu udviklet et nyt forlængerribbedesign til sin modulære E4Q serie af energikæder. Ved hjælp af et adaptersystem kan kæden tilpasses individuelt til slangens diameter. Den værktøjsfri E4Q åbningsmekanisme sikrer nem installation og fyldning af energiforsyningen.

Læs mere...