Energikæder
igus har tilføjet en ESD-variant specielt til meget følsomme renrum til sin flade e-skin-serie. Det modulære båndkabels nye materiale forhindrer kæden i at blive elektrostatisk opladet og sikrer, at den ikke genererer partikler, selv under meget hurtige bevægelser. Det modulære design med individuelle pods gør det også muligt hurtigt at fylde energiforsyningssystemet.
Design, konstruktion og programmering: Det var det, som Smart Green Island Makeathon handlede om. Det blev for nylig afholdt for sjette gang og blev organiseret af ITQ GmbH. Prototyping eventet samler studerende, universiteter og virksomheder fra hele verden for at udvikle morgendagens innovative, bæredygtige teknologier. Der er fokus på emner som robotteknologi og automatisering, intelligent og grøn energi og intelligent mobilitet. En af arrangementets topsponsorer er igus GmbH fra Köln, som støttede de unge talenter på stedet med ekspertise og Low Cost Robotics.
Maskiner skal fungere pålideligt døgnet rundt på områder som f.eks. materialehåndtering. Lagerbygningerne bliver større, og de stigende mastehøjder betyder høje krav til kablerne. For at sikre problemfri drift, selv i krævende fritbærende applikationer, har igus udviklet hybridkablet CFSPECIAL.192. Det er det eneste kabel på markedet, der er specielt beregnet til fritbærende applikationer i energikæder, og som er egnet til SEW-EURODRIVE’s MOVILINK DDI. Et højstyrke støtteelement af aramid i kabelkappen giver mulighed for mastehøjder fem gange højere end standardkabler.
Programmeringen af motorstyringssystemer og integrationen i maskinmiljøer tager ofte flere dage og koster flere tusinde euro. En barriere, som den Köln baserede virksomhed igus nu er ved at fjerne. Med de gratis programmer med bevægelseseksempler er det muligt at idriftsætte motorstyringssystemerne i dryve serien på få minutter og forbinde dem med programmerbare logiske styringer (PLC) på højere niveau. Dette er til gavn for både begyndere og professionelle i automatisering.
Hvert år ender millioner af tons plastik i havene. Mere end 1.000 floder vasker det meste plastik fra land ud i havet. Organisationer som Plastic Fischer forsøger at modvirke denne forurening. Siden 2021 har non-profit virksomheden indsamlet og behandlet plastaffald fra floder i Indien og Indonesien. Flodrensningsinitiativet støttes af virksomheder som igus GmbH i Köln, der finansierer indsamlingen af i alt 10.000 kilo plastaffald.
I fødevareindustrien skal maskinkomponenter opfylde meget høje hygiejnekrav for ikke at udgøre en sikkerhedsrisiko. Siden 2019 har igus, der er specialist i motion plastics, tilbudt igubal Food Contact (FC), et særligt sfærisk lejesystem fremstillet af højtydende polymerer, der opfylder FDA- og EU 10/2011-kravene til direkte kontakt med fødevarer. Virksomheden udvider nu dette produktsortiment med et nyt dobbeltled. Interesserede, der gerne selv vil se fordelene og kvaliteten af igubal FC serien på forhånd, kan nu bestille en ny gratis prøvekasse.
Boring af 4.540 huller med præcision: Praktikanterne på SHW-Werkzeugmaschinen stod over for denne opgave, da de byggede et airhockeybord. For mekanismen i den specielle boremaskine sætter de potentielle industrielle mekanikere og mekatronikteknikere deres fulde tillid til den smørefri motion plastics fra igus. Blandt andet anvendes vedligeholdelsesfrie dryspin føringsskruer og den smørefri drylin W lineærteknologi fra igus.
Rengøring med kemikalier er dagligt forekommende for maskiner i fødevareindustrien. Selv den mindste blinde vinkel kan samle fugt og føre til forurening i maskinen. Flere og flere operatører designer derfor dele med vægt på hygiejnisk design. igus er medlem af EHEDG og har udviklet det første lineære føringssystem baseret på retningslinjerne for hygiejnisk design. Ved at bruge FDA-godkendte materialer som den højtydende polymer iglidur A160, højlegeret rustfrit stål og en vaskbar indvendig del af slæden sikres det hygiejniske design.
Energi- og datakabler, der hænger fra drejekraner, udgør ofte en stor risiko. Uforsigtig bevægelse af byrder, gaffeltrucks eller andre drejelige kransystemer i umiddelbar nærhed kan medføre, at de bliver viklet ind og revet af. igus har derfor udviklet guidelok swing, det eneste energiforsyningssystem af sin art i verden. Den kan monteres direkte i T-bommens kontur, og et særligt vippesystem gør det muligt at bruge den til store bomlængder på en økonomisk måde med lavt slid. Dette øger driftssikkerheden betydeligt.
Når de højeste hygiejnestandarder er påkrævet, scorer igus højt med smørefri og slidstærke plastkomponenter til bevægelse. Især batteriproduktion til fremtidens mobilitet kræver særlige miljøforhold, som opnås ved at kombinere tørre rum og renrum. Fraunhofer IPA har udviklet en ny type certifikat til netop disse krav. Energikæden E6.29 fra igus er det allerførste kabelføringssystem, der er blevet testet under tørre renrumsforhold og er nu blevet certificeret med ISO klasse 4.