Swimmingpool efter behov

december 23, 2024

Conmag Engineering omdanner terrassen til en pool ved hjælp af korrosionsfri lineær teknologi fra igus og sparer 30.000 euro

Østrigske Conmag Engineering GmbH har udviklet en pool med en bevægelig poolbund til husejere med små haver. (Kilde: Conmag Engineering GmbH)

Med et tryk på en knap forvandles en luksus-swimmingpool til en walk-in-terrasse. Nøglen er en bevægelig poolbund fra Conmag Engineering. Men hvilken lineær teknologi fungerer pålideligt og med lille vedligeholdelse under vand? Ingeniørerne fandt svaret hos igus og sparede 30.000 euro pr. pool.

Sidder på terrassen ved 38 grader om sommeren og drømmer om en swimmingpool. Mange mennesker, hvis have er for lille til en pool, kender følelsen. Løsningen fra østrigske Conmag Engineering GmbH er en pool, der også er en terrasse. Nøglen er den bevægelige poolbund. I sin øverste position er den stærk nok til, at man kan gå på den. Men hvis ejerne er trætte af at sidde i deres liggestole og er klar til en dukkert i køligt vand, kan det klares med et tryk på en knap. Bunden går ned til en maksimal dybde på 1,5 meter under vandet, som allerede har en behagelig temperatur. Gulvet har et ti centimeter tykt isolerende lag på undersiden for at minimere varmetabet. Et integreret modstrømssystem gør det endda muligt at svømme hurtigt på stedet – uden hele tiden at skulle skifte retning.

Svært tilgængelig lineær teknologi skal være vedligeholdelsesfri

Hvor enkel og elegant den østrigske swimmingpool end kan se ud, var det en teknisk udfordring at bygge den bevægelige bund. “Kernekompetencen var at implementere en lineær bevægelse, der var så konstant, præcis og pålidelig som muligt,” siger Gerhard Rosskogler, produktchef for højtryksteknologi hos Conmag. Der skulle overholdes et mellemrum på otte millimeter. “Når bunden sænkes, er målet at holde vandforskydningskræfterne så lave som muligt for at sikre et bæredygtigt design uden at bringe systemets styrke i fare.” Men det var ikke alt. “Da hele mekanismen er under vand og meget vanskelig at komme til, skal alle lejer være vedligeholdelsesfrie og med så lav slitage som muligt.”

igus lineærføring fungerer uden smøring og er klorresistent

Korrosionsfri lineær styring ser ud til at klare opgaven. Konstruktørerne gik straks i gang med de første tests. “igus eksperterne gav os meget kompetent rådgivning og gjorde processen meget hurtig,” siger Rosskogler. “Vi modtog straks gratis komponentprøver og var i stand til hurtigt at starte en testopsætning. Det betød, at vi havde en meget længere testfase og i sidste ende kunne give kunden et modent produkt.” Justeringsmekanismen fungerer nu på følgende måde: Der er monteret føringsskruer i alle fire hjørner af bassinet. De bevæger gulvet op og ned – sikkert styret af igus drylin R lineære føringer med korrosionsfrie aksler af rustfrit stål monteret på drylin OXUM-06 serie lejehuse af anodiseret aluminium. XUM glidelejer i plast fremstillet af igus iglidur X-polymer sikrer bevægelse med lav friktion. Foringerne er modstandsdygtige over for store belastninger og kemikalier, har lav fugtabsorption og er slidstærke under vand.

Omkostningsreduktion på omkring 30.000 euro pr. pool

igus’ lineære teknologi hjalp Conmag Engineering med at slå flere fluer med ét smæk. For det første er vedligeholdelsen af justeringsmekanismen stort set nul. Mikroskopiske faste smøremidler er integreret i glidelejernes plastforinger, hvilket sikrer tør drift med lav friktion uden ekstern smøring. Det eliminerer smørearbejdet, og der er ingen fare for, at fedt forurener vandet. For det andet fungerer alle mekanismens komponenter pålideligt, selv i konstant kontakt med vand og klor. “Kombinationen af rustfrit stål og højtydende plast gør korrosion utænkelig,” siger Michael Hornung, Product Manager for drylin lineær- og drevteknologi hos igus. Desuden absorberer plasten meget lidt fugt. “Det garanterer pålidelig, vedligeholdelsesfri drift i mange år.” For det tredje reduceres omkostningerne. “Med igus’ lineære teknologi koster hver pool omkring 30.000 euro mindre end tidligere,” siger Rosskogler.

Filename: PM4523-1.png

Filename: PM4523_Swimming_Pool_DK.docx

Filename: PM4523_Swimming_Pool_DK.pdf

Nøgleord til artiklen