Rumforskere vinder guld vector prisen 2024

maj 20, 2024

igus hædrer spektrograf fra Institut for Astrofysik ved Lissabons Universitet som den mest spektakulære energikædeapplikation

Vinderne af den 9. vector pris: guld til spektrografen fra Institut for Astrofysik og Rumvidenskab ved Universitetet i Lissabon (Portugal), sølv til testriggen til førerassistentsystemer fra TDK RF Solutions (USA) og bronce til MECAoctet for deres bevægelige natklubloft (Frankrig). Den grønne vector går til Bear Machines GmbH (Tyskland) for en maskine, der automatisk skærer dæk om. (Kilde: igus GmbH)

Champagnepropperne springer i Portugal, nærmere bestemt på Institut for Astrofysik og Rumvidenskab på universitetet i Lissabon. Forskerne vandt guld vector prisen 2024 for deres MOONS-spektrograf. Hvert andet år hædrer igus de mest spektakulære energikædeapplikationer med denne pris – i år med 328 bidrag fra 37 lande. Sølv vector prisen går til firmaet TDK RF Solutions, som har udviklet en testrig til førerassistentsystemer, bronce vector til MECAoctet for deres bevægelige natklubloft. Bear Machines GmbH var glade for at modtage den grønne vector for særligt bæredygtige energikædeapplikationer for en maskine, der automatisk skærer dæk om.

Hvordan blev galakser dannet? Hvor findes der exoplaneter med livsvenlige betingelser? Svarene kommer fra Very Large Telescope (VLT), et af verdens mest avancerede teleskoper i bjergene i Atacama ørkenen i Chile. I fremtiden kan det se endnu længere ud i rummet. Ved hjælp af MOONS, en såkaldt multiobjekt og nær-infrarød spektrograf udviklet af MOONS konsortiet der inkluderer Institut for Astrofysik og
Rumvidenskab ved Lissabons Universitet. Spektrografen har et synsfelt på størrelse med månen og kan simultant observere over 1.000 objekter i det synlige og nær-infrarøde bølgelængdeområde. Det er resultatet af en lang udviklingsproces med diverse designudfordringer. En af dem var den sikre styring af de følsomme optiske fibre, der transporterer lyset fra en roterende linse til spektrografen. Her brugte ingeniørerne energikæder fremstillet af højtydende plast fra igus triflex-serien. De sikrer, at fibrene ikke udsættes for belastninger under bevægelsen, der kan bringe de videnskabelige observationer i fare. Ifølge ingeniørerne udfører energikæderne denne vigtige opgave pålideligt, selv i en højde af 2.670 meter, og ved eksponering for høje ozonniveauer. Den uafhængige jury for vector prisen 2024 er derfor overbevist om, at spektrografen fra Portugal er den mest spektakulære energikædeapplikation i de sidste to år. Institut for Astrofysik og Rumvidenskab ved Lissabons Universitet modtager derfor guld vector prisen 2024 og en præmiesum på 5.000 euro.

Sølv vector går til den amerikanske virksomhed TDK RF Solutions

TDK RF Solutions dedikerer ikke sine tekniske færdigheder til at kigge på stjernerne, men til køretøjer med førerassistentsystemer. For at teste deres elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) udvikler den amerikanske virksomhed en testrig til VIL-tests (vehicle-in-the-loop). For at køretøjet kan køre, som om det var på en vej, har udviklerne realiseret en drejeskive med ruller. Den er omgivet af en række testantenner, der bestråler køretøjet med høje elektriske feltstyrker. Fem bevægelsesakser gør det muligt at placere hver antenneenhed frit. Til at føre styrekabler og trykluftslanger langs disse akser bruger ingeniørerne energikæder fra igus’ 1400-serie, som de integrerer i fjederkabelspoler fra e-spool serien. Takket være elimineringen af slæberinge har virksomheden været i stand til at reducere vedligeholdelsestiden betydeligt. En dygtig applikation, der overbeviste juryen. TDK RF Solutions modtager derfor sølv vector award og en præmiesum på 2.500 euro.

Bronce vector går til det franske firma MECAoctet

Garanterede vilde fester: Det franske firma MECAoctet har realiseret et bevægeligt loft til en natklub i Accor Arena i Paris. Loftet består af et fragmenteret spejl på 16 x 15 meter, som er opdelt i 32 trekantede elementer, hvoraf de 16 er bevægelige. Hver af disse trekanter har to spejlflader, en i toppen og en i bunden, hvor kanten består af SRU LED-strips. I kombination med spotlights skaber det et betagende lysshow. Designudfordringen var at sætte trekanterne i bevægelse og forsyne LED-strips med strøm. For at opnå dette brugte ingeniørerne tre motoriserede spil i hvert hjørne af trekanterne. Til strømforsyningen brugte eksperterne slæberingsfri fjederkabelspoler fra igus’ e-spool serie, der var udstyret med hybridkabler og forbundet til trekanternes tyngdepunkter. Ifølge MECAoctet gjorde igus løsningen det muligt at undgå komplekse spoler med roterende kollektorer, som ville have været for dyre og upålidelige. Sammenlignet med et glidesystem med kabelløkker er løsningen også mere æstetisk. Juryen er enig. Bronce vector 2024 og prisen på 1.000 euro går derfor til MECAoctet.

Grøn vector går til Bear Machines GmbH

Med den grønne vektor hædrer juryen det særlige engagement i en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Dette års pris går til Bear Machines GmbH. Den Heek-baserede virksomhed har udviklet en halvautomatisk maskine kaldet Bear-Cut, som skærer dæk op på biler og lastbiler. Det er ikke kun godt for chaufførens pengepung, men også for miljøet. Undersøgelser fra Michelin og Continental viser, at man kan spare op til 0,5 liter brændstof pr. 100 km ved at skære et dæk til. Derudover kan man undgå op til 650 kg klimaskadelige CO2-emissioner pr. dæk. Forlængelse af dækkenes levetid fører til potentielle besparelser på råmaterialer i dækproduktionen. Under konstruktionen af maskinen stod Bear Machines over for udfordringen med at finde bøjelige og fleksible kabler til motorerne. Konventionelle kabler viste sig at være utilstrækkelige og kunne ikke opfylde kravene. Ingeniørerne skiftede derfor til robuste, men fleksible kabler fra igus’ chainflex-serie, som bevæger sig i energikæder fra E2-serien.

Om den niende vector pris

Strømkabler, datakabler og hydraulikslanger er livsnerven i maskiner, systemer og køretøjer. Kabelstyring bliver mere og mere krævende, da den skal imødekomme udfordringerne i moderne applikationer – det være sig progressiv miniaturisering, de komplekse bevægelsessekvenser i højtudviklede robotter med deres akrobatiske 3D-manøvrer eller sensorteknologiske tendenser som forudseende vedligeholdelse. Ingeniører fra hele verden opnår toppræstationer hver dag med energikæder fremstillet af højtydende plast fra igus. Det særlige ved dem er, at de er blevet grundigt testet under virkelige forhold i vores eget 3.800 kvadratmeter store laboratorium og leveres med en unik 36-måneders garanti, som igus nu har udvidet til fire år. vector prisen, som finder sted for niende gang i 2024, hædrer de modigste og mest spændende projekter med energikæder. Konkurrencen er et globalt fælles initiativ lanceret af igus. En jury bestående af eksperter fra forskning, fagpresse og industri garanterer en velfunderet evaluering af de indsendte ansøgninger. 328 ansøgninger fra 37 lande blev indsendt til vector prisen 2024.

Alle oplysninger om konkurrencen og alle bidrag kan findes på http://www.vector-award.dk.

Filename: PM1524-1.jpg

Filename: PM1524-DK.docx

Filename: PM1524-DK.pdf

Nøgleord til artiklen