Professionel racerbilssimulator til farten

juni 3, 2025

Greaves 3D Engineering bygger sammenklappelig simulator med 45 igus-komponenter som f.eks. vedligeholdelsesfri drylin lineær- og drevteknologi

For at reducere vedligeholdelsen er ingeniørerne bag Ultimate Driver Rig afhængige af 45 robuste, smørefrie igus-komponenter – fra lineær- og drevteknologi til glidelejer og energikæder. (Kilde: igus GmbH)

Det britiske firma Greaves 3D Engineering har udviklet en professionel racerbilsimulator ved navn “The Ultimate Drivers Rig”, som hurtigt kan klappes sammen og opbevares i en kuffert. Det gør transport til racerbaner, messer og firmaarrangementer meget nemmere. For at reducere vedligeholdelsesarbejdet, når de er på farten, sætter ingeniørerne deres lid til robust og smørefri lineær- og drevteknologi i tillæg til energikæder og glidelejer fra igus.

Når ejerne åbner kufferten til Ultimate Drivers Rig, kan de flytte racerbilsimulatorens stel over en rampe til jorden ved hjælp af ruller. Så begynder en fascinerende udfoldelsesproces, der minder om en science fiction-film som “Transformers”. Føreren folder tre 32-tommers gamingskærme ud, som giver et ultrabredt synsfelt. Derefter placeres førersædet og pedalboksen, hvorved både horisontale og vertikale justeringer er mulige. Når den er vippet helt tilbage og nedad, kan føreren indtage positionen som en F1-racerkører, mens en oprejst stilling og en pedalboks, der er trukket tættere på, simulerer en rallybil. Så snart føreren har fået fat i rattet og dermed instrumenterne og skærmene, kan rejsen begynde. Greaves 3D Engineering lover en realistisk køreoplevelse gennem livsagtige feedbackmekanismer i rattet, pedalerne og sædet, som giver haptisk feedback og formidler en autentisk fornemmelse af bilen og banen.

Økologisk og økonomisk: Ingeniører sætter deres lid til smørefri lineær- og drevteknologi fra igus

Simulatoren er designet på en sådan måde, at den kan bruges på mange forskellige måder – uanset om det er i racerteams, på messer eller derhjemme. Ingeniørerne var opmærksomme på at spare installationsplads og vægt og holde vedligeholdelseskravene så lave som muligt. Det var en udfordring, da den elektromekaniske ramme for de mange justeringsfunktioner er kompleks og består af hundredvis af komponenter. For at opfylde disse krav valgte eksperterne let, kompakt og smørefri lineær teknologi fra igus. For eksempel bruger de lineære skinner fra drylin W-serien til at justere midterkonsollen og førersædet. De kompakte vogne, der er forbundet med sædet, bevæger sig på aluminiumsskinner og bruger bøsninger af højtydende plast.

Under drift frigiver disse bøsninger faste smøremidler, der muliggør tør drift med lav friktion uden eftersmøring. “Komponenterne bevarer deres mekaniske specifikationer uden vedligeholdelse eller rengøring. Der bruges ikke fedt, som kunne blande sig med støv og snavs og danne blokerende aflejringer,” forklarer Michael Hornung, Product Manager drylin lineær- og drevteknologi hos igus. De iglidur G-polymerlejer, der er installeret i rammen til justering af sædevinklen, bruger også denne selvsmørende effekt. “Samtidig forbedres simulatorens miljømæssige fodaftryk ved at undlade at bruge smøremidler, som normalt fremstilles af fossile ressourcer.” Greaves 3D anslår, at der kan spares op til to liter smøremiddel om året.

e-chains beskytter køresimulatorens kabler mod brud

Smørefrie og kompakte lineærmoduler i drylin SHT-serien med føringsskruedrev bruges til automatisk justering af sæder og skærme. igus leverer disse klar til tilslutning til stepmotor og motorstyringssystem, hvilket sparer installationsplads og reducerer designindsatsen. Endelig er energi- og datakablerne anbragt i energikæder af højtydende plast fra igus, som beskytter dem mod ukontrollerede bevægelser og kabelbrud. De installerede komponenter omfatter drejelige og teleskopiske e-chains fra triflex-serien, som består af runde kædeled, der kan bevæge sig i 3D. “Ultimate Drivers Rig indeholder i alt 45 komponenter fra igus,” siger Hornung. “De bidrager alle til at forbedre pålideligheden, omkostningseffektiviteten og miljøbalancen i køresimulatoren.”

Filename: PM4025-1.png

Filename: PM4024-DK.docx

Filename: PM4024-DK.pdf

Nøgleord til artiklen