Omkring 34 ton plastaffald indsamlet fra floder med hjælp fra igus
maj 14, 2025
igus støtter Plastic Fischers initiativ til rensning af floder og finansierer indsamling af plastaffald i Kanpur, Indien.

Hvert år ender flere millioner tons plastik i verdenshavene. Omkring 1.600 floder skyller det meste af det ud i havet. Plastikaffald ødelægger havets økosystemer og bidrager til tabet af biodiversitet. For at forhindre, at det spreder sig ukontrolleret i vandet og bliver til mikroplast, indsamler den nystartede virksomhed Plastic Fischer plastikaffald fra floder i Indien og Indonesien – blandt andet med støtte fra den Köln-baserede plastspecialist igus.
Plastic Fischer har indsamlet og behandlet over 1.600 ton plastaffald, siden initiativet startede i 2021. Den nystartede virksomhed har siden skabt 42 påvirkningssteder og 79 jobs til lokalbefolkningen. Den Köln-baserede plastspecialist igus har været en af støtterne af initiativet siden 2022 og har sat sig som mål at fremme den cirkulære økonomi for plast. Takket være den økonomiske støtte fra igus blev der indsamlet 33,611 tons plastik fra floder mellem november 2022 og august 2024, især i Kanpur i det nordlige Indien. Byen er det vigtigste center for kommercielle og industrielle aktiviteter i delstaten Uttar Pradesh og ligger direkte ved Ganges, den næstlængste flod i Indien. På grund af det store antal uorganiserede industrianlæg i Kanpur, som er utilstrækkeligt kontrolleret, og hvis udledninger ikke er reguleret, er Ganges også en af de mest beskidte floder i verden.
Løsningen: teknisk enkle og omkostningseffektive affaldsfælder bygget af lokalt tilgængelige materialer
Siden august 2022 har Plastic Fischer også været aktiv i Kanpur for at forhindre plastik i at komme ud i Ganges og i sidste ende i Det Indiske Ocean. Nonprofit virksomheden har 15 fuldtidsansatte til at klare de daglige opgaver. De har allerede indsamlet mere end 315 tons plastik fra de afløb, der løber ud i Ganges. Plastic Fischer har udviklet sin egen “TrashBooms” til dette formål. Disse flydende barrierer forhindrer plastik i at flyde med strømmen – en teknisk enkel og omkostningseffektiv løsning lavet af lokalt tilgængelige materialer, der muliggør hurtig reparation og høj skalerbarhed. Hver dag tømmes affaldsfælderne, og plasten køres til sorteringsanlægget, hvor den tørres, sorteres og videreforarbejdes. “Vi sælger alle genanvendelige materialer til lokale genbrugsvirksomheder,” forklarer Karsten Hirsch, CEO og medstifter af Plastic Fischer. “Da det meste plast med høj værdi som PET-flasker allerede indsamles af den uformelle affaldssektor, er det kun 5 % af vores ikke-organiske materiale, der rent faktisk kan genanvendes. Alle ikke-genanvendelige materialer som f.eks. plastikposer bliver brændt og brugt som en alternativ energikilde i cementfabrikker, hvor de erstatter kul.”
Sammen mod plastaffald
Plastic Fischer i Kanpur og Varanasi blev også godkendt af Ocean Bound Plastic Certification i år. Det er en af kun to uafhængige verifikationsmuligheder, der findes i plastkreditsektoren på verdensplan. Startup-virksomheden vandt også Next Economy Award som en del af den 16. tyske bæredygtighedspris, der hædrer innovative forretningsmodeller, som fremmer den “nye økonomi”. “Vi planlægger at åbne mindst fire nye steder i Indien i det kommende år og er altid på udkig efter måder at blive endnu bedre på”, understreger Hirsch. “For eksempel er vores TrashBooms ikke længere lavet af PVC-rør, men af LDPE som plastposer, hvilket gør det muligt for os at genbruge dele af flod-plasten i TrashBooms. Vi håber derfor, at mange andre virksomheder vil følge igus’ eksempel og støtte os.” Michael Blass, CEO for e-kæde systemer hos igus, tilføjer: “Vi er altid på udkig efter nye måder at fremme bæredygtig brug af plast på. Ud over vores egne initiativer som f.eks. vores chainge-genbrugsplatform til teknisk plast eller RCYL-cyklen, der er lavet af genbrugsplast, ønsker vi også at støtte andre virksomheders innovative tiltag. Plastic Fischer viser på imponerende vis, hvordan man kan gøre en stor forskel selv med enkle, omkostningseffektive løsninger. Det vil ikke kun rense floderne, men også skabe nye jobs.”
Du kan finde ud af mere om Plastic Fischer her: https://plasticfischer.com