Mod solen uden smøring: igus-komponenter sikrer præcis justering af sol-trackere

januar 15, 2025

CityFreighter præsenterer “Solartrackr” til mobilhomes – produktionsklart nyt produkt med vedligeholdelsesfri motion plastics

CityFreighters Solartrackr orienterer sig automatisk efter solen. Vedligeholdelsesfri motion plastics spiller en afgørende rolle her. (Kilde: igus GmbH & CityFreighter)

For at kunne forsyne mobilhomes med elektricitet uafhængigt, har firmaet CityFreighter udviklet en sol-tracker, der automatisk orienterer sig mod solen og dermed sikrer maksimal energiproduktion. Dens mekanik er lavet af smørefri igus motion plastics. De sikrer præcis og vedligeholdelsesfri bevægelse af solpanelet, selv under ugunstige vejrforhold.

Forestil dig, at du har det perfekte sted ved søen, men endnu en gang er der ikke nok strøm, fordi solpanelet stirrer stift i én retning. Det er netop her, den nye “Solartrackr” fra CityFreighter kommer ind i billedet – en mobil sol-tracker, der automatisk orienterer sig mod solen og dermed maksimerer energiudbyttet. En integreret vindmåler sikrer, at systemet automatisk trækker sig tilbage i stærk vind. Derudover kan den forlænges til en forudbestemt højde for at undgå kollisioner med tagluger. Med en pris på kun 1.381 euro (plus solcelleflexpanel) er Solartrackr et omkostningseffektivt alternativ til en dyrere og tungere model fra Californien, som koster omkring 5.000 euro. Begge systemer er verdens første serieproducerede sol-trackingsanlæg til mobilhomes. Med en vægt på kun 21 kg – i kombination med et stort 340 W-panel – er Solartrackr let, mobil og ideel til ejere af mobile hjem. Men potentialet rækker langt videre: Busstoppesteder og fjerntliggende steder kan også få gavn af denne teknologi.

Smørefri motion plastics modstår vind og vejr

Komponenterne fra igus udgør kernen i sol-trackeren. PRT-04-drejering, giver f.eks. mulighed for præcis og smørefri justering af solpanelerne i alle retninger. Desuden sikrer trykte igus-tandhjul en præcis vinkeljustering af drejering. På den måde finder man altid den bedste vinkel i forhold til solen, hvilket øger energiudbyttet betydeligt. Modulets højde justeres ved hjælp af en robust trapezformet føringsskrue af rustfrit stål og den tilhørende føringsskruemøtrik af den højtydende plast iglidur J, som fungerer præcist selv under skiftende vejrforhold. For at optimere sakselejerne bruger CityFreighter også forskellige igus-glidelejer og trykskiver, der er fremstillet af de udholdende materialer iglidur J, iglidur G og iglidur W300. Disse komponenter er kendetegnet ved deres holdbarhed, vedligeholdelsesfrihed og slidstyrke, hvilket gør dem ideelle til brug i barske miljøer. “igus-komponenterne er en afgørende faktor for vores Solartrackr. Deres smørefri drift, præcision og holdbarhed gør det muligt for os at tilbyde en pålidelig og vedligeholdelsesfri løsning, som ikke kun er effektiv, men også omkostningseffektiv,” forklarer Michael Schoening, CEO for CityFreighter Europe GmbH. Solartrackr er i øjeblikket ved at overgå fra prototype til serieproduktion, og virksomheden forbereder sig på højvolumen. For at drive denne proces fremad har Michael Schoening lanceret en forsalgskampagne på en crowdfunding-platform. Tidlige støtter eller købere har mulighed for at være de første til at købe Solartrackr og drage direkte fordel af denne banebrydende teknologi.

Filename: PM5024-1.jpg

Filename: PM5024-DK.docx

Filename: PM5024-DK.pdf

Nøgleord til artiklen