Konfigurer individuelle roterende energiforsyningssystemer fra igus online på ingen tid
juli 2, 2025
Med den nye online-konfigurator til rotationsmoduler har du ingen anskaffelsesomkostninger og sparer op til tre ugers byggetid

Med online-konfigurator for rotationsmodulet fra motion plastics-specialisten igus kan ingeniører konfigurere og bestille individuelle roterende energiforsyningssystemer på få sekunder. Det eliminerer ugers koordinering via e-mail og telefon, hvilket resulterer i en kortere designtid. Konfiguratorens brugere får også en reduceret pris for den roterende energiforsyning, da igus giver den sparede indsats direkte videre til kunden.
Der er stress på planlægningskontoret: Den nye industrirobot, som skal svejse dele af karosseriet på en bilfabrik, står over for et problem – det roterende energiforsyningssystem mangler stadig. Denne vigtige komponent er beregnet til at forsyne robotarmens svejseværktøjer med energi og data under dens rotationsbevægelser. Men et standardsystem passer ikke ind i den begrænsede installationsplads, og en skræddersyet løsning ville tage for lang tid. “Individuelle designs kræver ofte en øget koordineringsindsats via telefon, e-mail og under besøg på stedet, hvilket kan tage op til tre uger,” bekræfter Michael Berteit, salgschef for tekniske projekter og installationsservice hos igus. For at spare kunderne for denne indsats i fremtiden har igus udviklet den nye online-konfigurator til rotationsmoduler. Med dette værktøj kan ingeniører hurtigt og nemt konfigurere og bestille et skræddersyet roterende energiforsyningssystem. De sparer også penge. “Vi giver den designindsats, som igus sparer, videre til vores kunder i form af en reduceret pris”, siger Berteit.
“Vi vil gerne hjælpe vores kunder med at spare så meget tid og så mange penge som muligt”
igus har designet online-konfiguratoren på en sådan måde, at brugerne kan betjene den intuitivt. Det eneste, du skal gøre, er at angive den ønskede ydre diameter på systemet og vælge en energikædeserie og -bredde – f.eks. E4.21-modellen i E4.1-serien, som er kendt for sin alsidighed, robusthed og pålidelighed. Ved hjælp af en forhåndsvisning visualiserer konfiguratoren derefter dimensionerne på det roterende energiforsyningssystem i millimeter: den mindste indre diameter, længden på e-chain inklusive monteringsbeslaget, den maksimale rotationsvinkel og systemets højde. Hvis alle parametre opfylder kundernes krav, kan de se pris og leveringstid for den individuelle løsning direkte i online-konfiguratoren og anmode om et tilbud med et enkelt tryk på en knap. Derudover er det muligt at downloade en PDF med alle applikationsparametre og at modtage en CAD-model som en STEP-fil. Berteit forklarer: “Fra konfiguration til forespørgsel og integration ønsker vi at hjælpe vores kunder med at spare så meget tid og så mange penge som muligt. Vi arbejder i øjeblikket på en specifik online shop, så det i fremtiden bliver muligt at bestille det individuelt konfigurerede system.”
Anvendes i en bred vifte af applikationer: fra vindturbiner til medicinsk teknologi
Roterende energiforsyningssystemer fra igus bruges ikke kun i automatiseringsteknologi, men også i vindturbiner, hvor de kan sørge for sikker overførsel af energi og data til styresystemerne i de roterende naceller eller rotorblade. De findes også i medicinsk teknologi, især i billeddannende udstyr som computertomografer, værktøjsmaskiner, kraner og gravemaskiner med skovlhjul. Et rotationsmodul består af to cirkulære styrende føringsrendesegmenter. Den ene rendedel er fastgjort til den stationære del af systemet, den anden til den roterende del. Brugerne kan vælge den faste ende af e-chain, som de vil, da både de indre og ydre dele af rotationsmodulerne kan drejes. De tillader rotationsvinkler på op til 540° på ét niveau og rotationshastigheder på op til 360°/s. Dette er blevet bevist på forhånd i omfattende tests i det 4.000 m2 store testlaboratorium i Köln og i en lang række applikationer – med energikæder, hvoraf nogle har været i brug i over 20 år. igus gør det ikke kun muligt for deres kunder at designe individuelle rotationsmoduler ekstremt hurtigt, men også sikkert.