Indsamler 10.000 kilo plastaffald: igus støtter Plastic Fischers initiativ
juli 6, 2023
igus finansierer indsamling af plastaffald i indiske floder

Hvert år ender millioner af tons plastik i havene. Mere end 1.000 floder vasker det meste plastik fra land ud i havet. Organisationer som Plastic Fischer forsøger at modvirke denne forurening. Siden 2021 har non-profit virksomheden indsamlet og behandlet plastaffald fra floder i Indien og Indonesien. Flodrensningsinitiativet støttes af virksomheder som igus GmbH i Köln, der finansierer indsamlingen af i alt 10.000 kilo plastaffald.
For at bekæmpe havforurening og beskytte havets biodiversitet indsamler Plastic Fischer plastaffald fra floder, før det kan nå havene. Ifølge Plastic Fischer er tilgangen op til 300 gange mere økonomisk end at fiske plastik op af havet. For at støtte dette projekt finansierer igus indsamlingen af i alt 10.000 kilo plastaffald. I januar 2023 blev 3.340 kg indsamlet og behandlet i Kanpur og Mangaluru (Indien). Det svarer til mere end 150.000 plastikposer. Den økonomiske støtte gav mindst 34 personer en regelmæssig indkomst. Nogle dage hjalp flere mennesker til. Siden initiativet startede, har Plastic Fischer indsamlet over 520 tons plastaffald i Indien og Indonesien. Et andet projekt i Vietnam er allerede under planlægning. Arbejdet er verificeret af Empower AS for at give gennemsigtighed og sikre, at intet kilo tælles to gange.
Triple-L-tilgangen: lokal, lavteknologisk, lavpris
Hvordan fungerer indsamling af plastaffaldet? Plastic Fischer har udviklet sine egne “TrashBooms” til dette formål, bygget af lokalt tilgængelige materialer. “TrashBoom” er et modulært system til konstruktion af en flydende barriere. Den består af en robust stålramme, rør som flyder og et galvaniseret gitter, der stopper plastaffald. Teamet på stedet bringer “TrashBoom” til den valgte flod, forankrer systemet, sætter det i drift og tømmer det dagligt. Dette koncept repræsenterer Plastic Fischers bestræbelser på at forfølge triple-L-tilgangen – de anvendte løsninger er lokale, lavteknologiske og lavpris. Undgår højteknologisk import sparer kulstof, tid og penge og sikrer hurtig reparation og høj skalerbarhed. Der skabes også fuldtidsjob lokalt, hvilket fremmer den lokale økonomi.
Nye veje til cirkulær økonomi
Når affaldet er indsamlet, sorteres det. Uorganisk materiale, som plast og aluminium, bringes til tørreområdet og komprimeres derefter med en manuel eller hydraulisk presse for at spare plads og sikre effektiv transport til den næste destination. Alle genanvendelige materialer føres tilbage i forsyningskæden. Størstedelen af det indsamlede plastaffald er dog klassificeret som ikke-genanvendeligt. I stedet for at blive begravet på lossepladser sendes den til termisk genanvendelse, hvor den brændes og bruges som energikilde. For at øge den indsamlede plasts genanvendelighed leder Plastic Fischer efter alternative løsninger og arbejder med lokale start-ups. igus, der har base i Köln, har også sat sig som mål at fremme den cirkulære økonomi for plast. Til dette formål udvikler plastspecialisten produkter fra regranuleret produktaffald og 100 % genanvendt materiale. igus har endda lanceret sit eget genbrugsinitiativ for teknisk plast, “Chainge”, herunder en online platform. Desuden understøtter virksomheden innovative tilgange som HydroPRS teknologien i Mura Technology, en britisk opstartsvirksomhed. Denne nye teknologi omdanner plastaffald tilbage til råolie på kun 30 minutter – kun ved hjælp af høj temperatur, vand og tryk.