Grøn elektricitet fra traditionelle vindmøller

januar 18, 2024

igus støtter Sailwind 4, et studenterprojekt, med 10.000 euro og gratis komponenter

Hightech møder nostalgi: HTWG Konstanz’s Sailwind 4-projekt sigter mod at bruge gamle vindmøller til at generere bæredygtig elektricitet. igus støtter ideen økonomisk og med smørefri, vedligeholdelsesfri komponenter. (Kilde: igus GmbH)

igus støtter Sailwind 4, et studenterprojekt, med 10.000 euro og gratis komponenter

Tidligere drev traditionelle vindmøller møllekværne og vandingspumper, men i fremtiden skal de producere grøn strøm. Til det formål installerer studerende på HTWG Konstanz, et universitet for anvendt videnskab, højteknologiske komponenter. igus støtter Sailwind 4-projektet med 10.000 euro og forsyner de unge ingeniører med smøringsfri lineære føringer og polymerlejer, som vil sikre, at vindmølledriften kræver minimal vedligeholdelse.

Vindturbiner bliver bygget over hele verden som en del af den globale energiomstilling. Men der er steder, hvor turbinerne bare ikke passer ind. Samtidig er naturbeskyttelse ofte en hindring for projekter. Men betyder det, at vi skal opgive vindkraft? Ikke hvis de studerende på HTWG Konstanz har noget at skulle have sagt. De håber at kunne bruge små vindmøller til at generere grøn elektricitet. Deres Sailwind 4-projekt fokuserer på at genskabe en græsk vindmølle drevet af sejl, en af de ældste kendte anordninger til udnyttelse af vindenergi og i dag et kulturelt aktiv i Middelhavsområdet fra Tyrkiet til Frankrig. Tidligere blev vindmøllerne primært brugt til at male korn og bælgfrugter, men i fremtiden vil de producere grøn elektricitet med en generator. Fordelen er, at der allerede findes tusindvis af møller, der kan eftermonteres som grønne kraftværker i miniformat.

igus er den første sponsor

igus er begejstret for det kompakte vindkraftværk. “Vi har til hensigt at gøre vores bygninger og produktionCO2 neutralinden 2025, men vi tænker også ud over virksomhedens grænser. Derfor støtter vi Sailwind 4 med 10.000 euro og forsyner de studerende med gratis komponenter til at bygge de nye vindmøller,” siger Tobias Vogel, CEO glidelejer og lineær teknologi hos igus. “igus er kendt for sit engagement i innovative projekter initieret af gymnasie- og universitetsstuderende,” siger professor Dieter Schwechten, der sammen med professor Ditmar Ihlenburg tog initiativ til Sailwind 4. “Vi er meget glade for at have igus som vores første partner og håber at få flere projektstøtter fra industrien.”

Smørefri igus komponenter reducerer vedligeholdelsesomkostninger og -arbejde

Hvis alt går efter planen, vil de studerende begynde at bygge den første vindmølle i oktober. Den vil bevare de typiske visuelle træk ved den historiske model: et cylindrisk tårn, en tilspidset tagkonstruktion og sejlstængerne på den roterende hovedaksel. Ingeniørerne vil fastgøre højteknologiske sejl til sidstnævnte og forbinde akslen til en strømgenerator. En vindhastighed på 14 m/s skulle gøre det muligt for en rotor med en diameter på 4 m at producere 5 kWp elektricitet. Den lille vindgenerator kan også kombineres med et solcellesystem og batterilagring. “Lokal, bæredygtig strøm produceret med vind og sol har store fordele for mange regioner, fordi de to supplerer hinanden godt med hensyn til klima,” siger Schwechten. Systemerne skal fungere med så lidt overvågning og vedligeholdelse som muligt. “Vi har sat os den mekatroniske opgave helt at automatisere vindmølledriften, som er den måde, store vindturbiner fungerer på,” siger Schwechten. “Når alt kommer til alt, er der ingen møllere til at betjene vindmøller i dag.” Det er her, de komponenter igus leverer, kommer ind i billedet. De omfatter lineære føringer til motoriseret sejltrimning, drejeringlejestøtte til rotoren og en række glidelejer fremstillet af højtydende plast. Alle igus komponenter er robuste, fejlsikre og korrosionsfri og kræver ingen smøring eller vedligeholdelse. Det er en stor fordel ved opgradering af gamle vindmøller i Middelhavsområdet.

Filename: PM5223-1.jpg

Filename: PM5223-DK.docx

Filename: PM5223-DK.pdf

Nøgleord til artiklen