Genbrugscykel fra igus: startskuddet til verdensturné er givet For at markere virksomhedens 60-års jubilæum vil den smørefri igus:bike med lav vedligeholdelse bruge 12 måneder på at rejse gennem 16 lande for at øge bevidstheden om “cirkulær økonomi for pl

december 5, 2024

For at markere virksomhedens 60-års jubilæum vil den smørefri igus:bike med lav vedligeholdelse bruge 12 måneder på at rejse gennem 16 lande for at øge bevidstheden om “cirkulær økonomi for plast”

Med den verdensomspændende igus:bike tour, der markerer virksomhedens 60-års jubilæum, demonstrerer motion plastic-specialisten endnu en gang sin pionerånd og bringer igus’ og kundernes historier til live. (Kilde: igus GmbH)

Startskuddet er givet, igus:bike® er på verdensturné. For at fejre igus’ 60-års fødselsdag vil den innovative, knaldorange cykel lavet af genbrugsplast rejse verden rundt i et helt år. Målet er at gøre industripartnere, medierepræsentanter og forbrugere bekendt med en ny form for bymobilitet, der kombinerer en sjov tur med bæredygtighed. Bycyklen repræsenterer mange af fordelene ved igus-produkter, “motion plastics”: den ruster ikke, kræver ingen olie og er stort set vedligeholdelsesfri. Kuglelejerne, drevet og frihjulet skal heller ikke smøres, da de er lavet af højtydende plast. Samtidig er igus:bike et eksempel på, hvordan omstillingen til en bæredygtig cirkulær økonomi for plast kan lykkes.

Fabriksanlæg fra igus i Köln Porz-Lind, tirsdag formiddag kl. 11. Fødselsdagsturné for igus:bike starter lige foran igus-medarbejdere og repræsentanter for pressen. I et år vil plastikcyklen være udstillet i gaderne i 16 lande verden over, herunder Tyskland, Italien, USA og Kina. Missionen: at vise industrikunder, genbrugspartnere, medierepræsentanter og forbrugere, at plast ikke behøver at ende på forbrændingen eller lossepladsen, men kan bruges som et råmateriale til at forme morgendagens mobilitet. Forskellige kundeapplikationer og partnere besøges etapevis af igus:bike. Med denne verdensomspændende turné demonstrerer motion plastics-specialisten endnu en gang sin pionerånd og bringer igus og kundernes historier til live på alle stadier.

Omdanner fiskenet til cykler

“Som en virksomhed, der har fremstillet industrielle komponenter til bevægelse af plast i 60 år, er vi forpligtet til at fremme omstillingen til en bæredygtig cirkulær økonomi for plast. Den nye igus:bike er en milepæl på denne rejse,” siger igus’ CEO Frank Blase. “På denne rejse håber vi at kunne inspirere mange virksomheder og slutbrugere til også at engagere sig i bæredygtige løsninger, når de bruger plast.”

Plastikaffald fra lossepladser rundt om i verden kan blive et råmateriale for igus:bike i fremtiden. igus fremstiller de enkelte komponenter ved hjælp af rotations- og sprøjtestøbning – fra rammen til lejet til drevet. Det er lykkedes materialeforskerne gradvist at øge andelen af genbrugsplast siden starten af udviklingen til 50 % – og tendensen er stigende. Det gør det muligt at forarbejde brugte fiskenet, shampooflasker og andet plastaffald til regranulat til de roterende støbemaskiner og gøre det til en værdifuld ressource.

En sjov tur kombineret med nem vedligeholdelse

På igus:bikes verdensturné kan interesserede ved selvsyn konstatere, at en cykel lavet af plastik er sjov at køre på og samtidig særdeles nem at vedligeholde. Da cyklen næsten udelukkende er lavet af plast, er den vejrbestandig og korrosionsfri. Du kan f.eks. spule din cykel ren eller lade den stå ude natten over – ikke kun foran din egen dør, men også på campingpladser, i havne, på festivaler og i virksomheder. Derudover giver den højtydende plast mulighed for tørdrift med lav friktion uden ekstra smøremidler, som ofte bliver snavsemagneter på konventionelle cykler. Det eliminerer også behovet for tidskrævende eftersmøring og rengøring. Kørekomforten er garanteret, og materialet giver støddæmpning på grund af dets dæmpende specifikationer. Cyklen symboliserer således de mange fordele ved igus motion plastics, som alle kan opleve under verdensturnéen.

Den nye igus:bike er allerede gået i højvolumenproduktion under navnet RCYL. Du kan bestille den for ca. 1.243 € på hjemmesiden www.igus.bike.

Følg cykelturen live på www.igus.eu/blog.

Filename: thumb_PM4624-1.jpg

Filename: PM4624-1.jpg

Filename: PM4624-1_ohne Schriftzug.jpg

Filename: PM4624-2.jpg

Filename: PM4624-DK.docx

Filename: PM4624-DK.pdf

Nøgleord til artiklen