Endnu flere valgmuligheder: to nye hybridkabler fra igus, egnet til Bosch Rexroth og Siemens
december 23, 2024
Garanteret pålidelighed med nye kabler til MS2N motorer fra Bosch Rexroth og Siemens SINAMICS S210 drev

Energi- og datatransmission samlet i ét kabel: Hybridteknologien vinder indpas hos flere og flere drevproducenter. I lyset af den aktuelle tendens udvider igus sin chainflex kabelportefølje med to nye hybridkabler: Den ene er CF280.UL.H401 med PUR-kappe, egnet til det modulære drevsystem ctrlX DRIVE fra Bosch Rexroth til synkrone servomotorer i MS2N serien. Det andet er det gennemprøvede hybridkabel til Siemens SINAMICS S210 drev, nu med PVC yderkappe.
Hybridteknologi har været en af de største tendenser i kabelindustrien i de seneste år, og som igus også har taget til sig. Med over 30 forskellige typer har igus den største portefølje af højfleksible hybridkabler, som består af to serier: CF280.UL med PUR- yderkappe og CF220.UL med PVC- yderkappe. igus satser på to forskellige kappematerialer, så det rigtige materiale kan vælges individuelt til forskellige applikationer og ydre forhold. For eksempel er kappen af oliebestandig PVC den ideelle partner til brug i energikæden på grund af dens høje slidstyrke ved høje cyklustider i tørre områder – f.eks. i træbearbejdningsmaskiner. PVC er beregnet til omgivelsestemperaturer fra +5 °C til +70°C. PUR har derimod en usædvanlig høj slag- og olieresistens. Det gør de halogenfrie PUR kabler velegnede til brug i energikæden, især ved meget høj oliebelastning, f.eks. i en værktøjsmaskine. Herudover fungerer de pålideligt i et udvidet temperaturområde fra -25 °C til +80 °C. chainflex kablerne leveres fra lager, sælges som metervare og som kablede produkter og er designet til at matche de velkendte producentstandarder. “For at kunne tilbyde vores kunder flere og flere løsninger til drivsystemer fra en lang række producenter udvider vi løbende vores kabelsortiment. Derfor tilbyder vi nu to nye hybridkabler, der passer til Bosch Rexroth og Siemens,” forklarer Rainer Rössel, leder af forretningsenheden chainflex kabler hos igus.
Flere løsninger til forskellige anvendelsesområder
Med PUR hybridkablet CF280.UL.H401 til synkrone servomotorer i MS2N serien tilføjer igus et produkt til det modulære drevsystem ctrlX DRIVE fra Bosch Rexroth til sin portefølje. Det nye kabel er velegnet til applikationer med en bøjningsfaktor på op til 15 x d og kan derfor anvendes i en lang række brancher – fra værktøjsmaskiner og materialehåndtering til bilindustrien. Desuden tilbyder igus nu sit hybridkabel som CF220.UL.H304 med PVC ydekappe som passer til Siemens SINAMICS S210 drev. “Vores kunder kan nu også bruge det gennemprøvede hybridkabel med en 15,3% billigere PVC-kappe til applikationer i tørre miljøer. Dette reducerer yderligere omkostningerne inden for hybridkabelsegmentet og giver kunderne valget mellem to teknisk identiske kabler med forskellige kappekvaliteter afhængigt af anvendelsesområdet,” siger Rainer Rössel. “Det giver os mulighed for at implementere endnu mere alsidighed og tilbyde vores kunder yderligere individuelle løsninger til deres applikationer.” Ved at bruge chainflex kabler sparer brugerne også ca. 40 % installationsplads i energikæden og 43 % materialevægt i forhold til separate servo- og målesystemkabler. Det faktum, at systemet skal køre med mindre vægt, betyder også, at der er behov for mindre energi.
Testet med millioner af cyklusser for garanteret fejlsikker ydeevne
De meget fleksible kabler er specielt designet til brug i bevægelige applikationer og garanterer en lang levetid selv ved høj dynamik. Hvert kabel er specielt tilpasset til den pågældende motortype. Som alle igus chainflex kabler er de nye hybridkabler også blevet testet under reelle forhold med millioner af cyklusser. På baggrund af de testresultater, der er indsamlet i det 3.800 kvadratmeter store interne laboratorium, kan kabelspecialisten afgive en levetidserklæring for sine kabler. Disse data indgår også i et onlineværktøj, hvor kunderne meget nemt og hurtigt kan beregne levetiden for deres kabel. Som den eneste producent på markedet tilbyder igus derfor også en garanti på op til 36 måneder på hele sit kabelsortiment. Det giver kunderne yderligere sikkerhed ved planlægningen af deres anvendelse.